Question : Trouver la bonne pointure ?

Voici ce qu’il faut pour trouver la bonne pointure. si le doigt passe, c’est la bonne pointure !
1 – Choisissez votre taille.
2 – Chaussez vos chaussures non lacées et placez votre index dans le talon de la chaussure.
3 – S’il vous reste suffisamment de place dans la chaussure, lacez-la et faites quelques pas d’essai sur sol propre.

Question : Trouver la bonne largeur de chaussure ?

Si la main passe dans la largeur, c’est la bonne largeur ! La largeur de la chaussure contribue elle aussi en grande partie au confort. En règle générale, la largeur du dos de la main permet de déterminer si l’on a un pied large ou fin.

Question : Comment prendre bien soin de mes chaussures de sécurité ?

Après chaque journée de travail intense, votre chaussure doit être aérée pendant au moins 24 heures. Dans l’idéal, équipez-vous de deux paires de chaussures, de manière à pouvoir alterner régulièrement. Pour un séchage optimal, il est conseillé de retirer la semelle intérieure si possible. En règle générale, il suffit de retirer toutes les salissures quotidiennes à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon humide.

CONSEIL :

Pour les chaussures en cuir : Nous recommandons de les entretenir régulièrement dès le début en appliquant un baume pour cuir. Frictionnez vos chaussures en cuir à l’aide d’un chiffon en coton enduit de baume pour cuir. Laissez reposer vos chaussures pendant 12 à 24 heures, le temps de laisser agir le baume pour cuir. Cela rendra le cuir souple et résistant.

Pour les chaussures en cuir de velours / nubuck : Nous vous conseillons d’utiliser régulièrement une brosse souple pour textiles afin d’éliminer les salissures. Après le brossage, appliquez un imperméabilisant adapté pour protéger le cuir et prolonger sa durée de vie.

Question : Puis-je laver mes chaussures de travail à la machine à laver ?

Pendant les longues journées de travail, il est normal que les pieds dégagent de l’humidité et de la transpiration. Cela dit, les chaussures de sécurité ne sont pas faites pour être lavées à la machine.

CONSEIL :

Il existe de meilleures manières de se débarrasser des mauvaises odeurs des chaussures de sécurité, utilisez un déodorant spécialement conçu pour chaussures. Il aide à neutraliser les odeurs et à garder vos chaussures fraîches plus longtemps.

Question : Puis-je utiliser n'importe quelle semelle intérieure dans mes chaussures de travail ?

Non, car seules des semelles intérieures conformes et approuvées par des tests peuvent être introduites dans les chaussures de travail.

Après avoir passé le test de conformité, la chaussure ne doit plus être modifiée, car la prise en charge par l’assurance en cas d’accident peut être remise en cause.

Une nouvelle semelle intérieure peut modifier l’écart entre les orteils et la coque de protection. Si cet écart est trop petit, le pied peut être écrasé en cas d’accident.

Question : Après le port de chaussures de sécurité, mon dos et mes pieds sont douloureux, pourquoi ?

Vous avez probablement choisi le mauvais type de chaussures. Nous recommandons toujours à nos clients de choisir une chaussure qui est un parfait compromis entre sa légèreté et son poids. Si vous avez une chaussure avec une semelle fine, l‘amortissement est inférieur. La semelle épaisse, peut-être même en caoutchouc, est plus lourde et après avoir porté les chaussures toute la journée, vous ressentirez ce poids sur vos genoux et votre dos. Plus votre poids est élevé, plus il est important de porter des chaussures qui ont un bon amortissement sur vos talons, il serait donc préférable de choisir des chaussures plus épaisses.

Question : Je travaille beaucoup à genoux, existe-t-il des chaussures spécialement conçues pour ce type de travail ?

Nous avons développé la chaussure Stretch X spécialement pour les personnes qui travaillent souvent à genoux. Elle est fabriquée en tissu extensible au niveau des zones de courbures, ce qui la rend très flexible. Elle est disponible en  en S3 basses M418099 et S3 montantes M422141.

Question : J'ai besoin d'une chaussure à fonctionnalité antistatique ?

Toutes les chaussures de sécurité, sauf normées SB, ont des fonctionnalités antistatiques.

Question : Je travaille en extérieur, dans un environnement humide, que me conseillez-vous ?

Nous recommandons d‘utiliser les chaussures S3 qui sont déperlantes. Si vous avez besoin de plus de protection, choisissez les chaussures Hydro M322025 qui, grâce à leur membrane Modytex, sont imperméables. Si vous avez besoin d‘une protection contre l’eau plus importante, choisissez la botte Dunlop S5 M423001.

Question : J'ai besoin d'une chaussure à haute adhérence ?

Toutes les chaussures de sécurité sont résistantes au dérapage. Si vous avez besoin d‘une chaussure avec une meilleure résistance, choisissez un modèle avec la norme supplémentaire SRC qui garantit une meilleure résistance au dérapage. Très souvent, plus la semelle est sculptée, plus la résistance est importante. Les chaussures avec la semelle Vibram ont également une très bonne adhérence.

Question : Je dois parfois effectuer des tâches de soudure, quelle chaussure de sécurité dois-je choisir ?

Si votre activité principale est la soudure, vous devriez choisir une chaussure qui est particulièrement conçue pour ce travail, telle que les bottes de sécurité de soudeur S3 Fornax M422178. Si ces tâches sont ponctuelles, il vous suffit de porter une chaussure de sécurité faite entièrement de cuir, avec également la languette en cuir. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser la chaussure avec les lacets résistants au feu Nomex M039045.

Question : Je travaille sur les routes en contact avec de l'asphalte chaud, quel genre de chaussures dois-je acheter ?

Vous devriez utiliser un type de chaussures avec une semelle en caoutchouc. Ce genre de semelle est certifié HRO, ce qui signifie qu‘elle est résistante aux hautes températures jusqu‘à 300°C pendant 60 secondes. Nous vous conseillons les chaussures S3 TAURUS basses M418141 ou montantes M422208.

Pour en savoir plus : Découvrez notre guide complet sur les normes et la conception des chaussures de sécurité. Apprenez comment choisir le modèle adapté à vos besoins pour garantir votre sécurité et votre confort au travail.