Découvrez les impacts sous-estimés des chutes de plain-pied, principales causes d’accidents du travail, avec près de 126 000 incidents annuels recensés. Et les moyens de prévention à mettre en œuvre notamment le port des équipements de protections individuelles adaptés.
Les chutes de plain-pied, souvent sous-estimées, représentent la deuxième cause d’accidents du travail avec au moins quatre jours d’arrêt. Chaque année, environ 126 000 accidents du travail liés aux chutes sont enregistrés par l’Assurance Maladie. Parmi eux, près de 60% sont dus à des chutes de plain-pied, suivies par les chutes de hauteur, fréquentes dans le secteur de la construction. Les caractéristiques déficientes du sol sont responsables de la moitié des chutes de plain-pied, tandis que l’utilisation d’échelles ou d’escabeaux est impliquée dans 20% des chutes de hauteur. Les chutes, qu’elles soient de hauteur ou de plain-pied, sont responsables d’arrêts de travail prolongés et de séquelles graves, représentant près d’un tiers des incapacités permanentes les plus sévères. En 2019, 95 décès ont été causés par des chutes, dont deux tiers étaient attribuables aux chutes de hauteur. Dans cet article, nous vous définissons la chute de plain-pied et présentons les différents facteurs de risques associés. Puis nous vous présentons nos solutions d’équipement de protection pour prévenir ces chutes.
Définition de la chute de plain-pied et de hauteur
Les chutes de plain-pied sur les chantiers se réfèrent à tout incident où un travailleur trébuche, glisse ou perd l’équilibre sans qu’il y ait eu de contact avec un objet en mouvement, entraînant une chute au même niveau. Ces chutes peuvent survenir en raison de divers facteurs tels que des surfaces irrégulières ou glissantes, des débris, des câbles mal rangés, des échelles mal sécurisées, des obstacles mal signalés ou d’autres conditions dangereuses présentes sur le lieu de travail.
A savoir : Une chute de hauteur se produit lorsqu’une personne tombe ou descend d’un niveau élevé vers un niveau inférieur. Cette situation peut survenir dans divers contextes, tels que sur les chantiers de construction, les échafaudages, les échelles, les toits, les plates-formes, les échelles de meunier, les balcons ou tout autre lieu où il y a une différence de niveau importante.
Les facteurs de risque des chutes de plain-pied
Les chutes de plain-pied sont souvent le résultat d’un ensemble complexe de facteurs et de conditions environnementales. Les causes fréquentes comprennent les surfaces glissantes ou inégales, comme les sols mouillés, gras ou encombrés. Les obstacles mal placés ou mal signalés, tels que les câbles, les outils ou les équipements, peuvent aussi causer des trébuchements et des chutes.
Les conditions météorologiques défavorables, comme la pluie, la neige ou le verglas, augmentent considérablement les risques de glisser et de perdre l’équilibre. Les erreurs humaines, telles que la distraction, la hâte ou le non-respect des procédures de sécurité, peuvent également contribuer aux chutes de plain-pied.
De plus, des facteurs individuels tels que des problèmes de vision, des troubles de l’équilibre ou des chaussures inadaptées peuvent rendre les travailleurs plus vulnérables aux chutes. Comprendre ces différentes causes est essentiel pour mettre en place des mesures efficaces de prévention et de sécurité sur les lieux de travail.
Les conséquences des chutes de plain-pied et de hauteur
Les conséquences des chutes de plain-pied et de hauteur sont significatives tant pour les travailleurs que pour les entreprises, se déclinant en deux aspects majeurs.
Pour les travailleurs, ces accidents peuvent entraîner des blessures graves, allant des contusions et des fractures aux lésions musculaires et aux traumatismes crâniens. Ces blessures peuvent entraîner une incapacité temporaire ou permanente, affectant la capacité du travailleur à exercer ses fonctions et compromettant ainsi sa qualité de vie. Les blessures résultant des chutes de plain-pied et de hauteur peuvent engendrer des périodes de rééducation prolongées, impactant à la fois le travailleur et sa famille.
Pour les entreprises, les conséquences des chutes de plain-pied et de hauteur se manifestent à la fois sur le plan humain et financier. Sur le plan humain, ces incidents peuvent entraîner une diminution de la productivité due à l’absentéisme des travailleurs blessés, ainsi qu’une baisse de moral et de motivation au sein de l’équipe. Sur le plan financier, les entreprises font face à des coûts directs et indirects, tels que les frais médicaux et d’indemnisation des travailleurs, les pertes de temps de travail, les coûts de remplacement du personnel et les éventuelles poursuites judiciaires. Ces incidents peuvent également avoir un impact négatif sur la réputation de l’entreprise, entraînant une perte de confiance de la part des employés, des clients et des partenaires commerciaux. Les conséquences des chutes de plain-pied et de hauteur sont nombreuses et nécessitent une attention particulière de la part des employeurs pour prévenir et atténuer ces risques.
Prévention contre les chutes de plain-pied et de hauteur
Les dangers liés aux chutes de plain-pied et de hauteur sont souvent minimisés et considérés comme inévitables. On les attribue parfois à la malchance ou à des circonstances exceptionnelles, reléguant ainsi la responsabilité à des actes de négligence ou à des défauts d’attention des travailleurs. Dans le cadre de la prévention, il est important de s’attaquer à ces perceptions erronées en mettant en place des initiatives d’information et de sensibilisation. L’objectif est de changer ces perceptions afin de traiter le risque de manière proactive et efficace.
Prévenir les encombrements
Pour éviter tout encombrement des sols, il est nécessaire de prendre des mesures pour organiser et ranger efficacement les espaces de travail. Cela peut inclure l’installation de dispositifs de stockage dédiés.
Art. N° 0886002340

Art. N° 081805015.

Formations au travail en hauteur
Le Würth Training Center propose des formations liées au travail en hauteur, elles fournissent les connaissances et compétences nécessaires pour évaluer les risques, utiliser les équipements de protection et adopter les bonnes pratiques sur les chantiers.
Le port de protection individuelle
L’utilisation et le port appropriés d’équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels pour prévenir les conséquences graves des chutes de plain-pied et de hauteur tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Le port d’EPI adaptés, tels que des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques et des équipements de protection des yeux, peut réduire considérablement le risque de blessures graves en cas de chute.
Les chaussures de sécurité, par exemple, offrent une adhérence supplémentaire sur les surfaces glissantes et protègent les pieds contre les objets pointus ou lourds, minimisant ainsi le risque de fractures ou d’écrasements.
Art. N° M422167.

Art. N° 5357925.

Art. N° M418133.

Les casques protègent la tête contre les blessures traumatiques en cas de chute ou d’impact.
Art. N° 08992009.

Art. N° 089920026.

Art. N° 08992002.

Le port d’EPI peut également renforcer la confiance des travailleurs dans leur sécurité, ce qui peut améliorer leur bien-être psychologique et leur productivité.
L’employeur a l’obligation de fournir à ses salariés des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriée pour prévenir les accidents du travail, y compris les chutes de plain-pied. Cette obligation est régie par plusieurs articles du Code du Travail, notamment l’article L4121-1 qui stipule que “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés” En négligeant cette responsabilité, les entreprises s’exposent à des risques juridiques, des amendes et des sanctions potentielles. De plus, les dépenses liées aux blessures des travailleurs, telles que les frais médicaux, les arrêts maladie et les compensations des travailleurs, peuvent peser lourdement sur les finances des entreprises. En moyenne, le coût d’un arrêt maladie causé par une chute s’élève à 3 700 €, soit un tiers de plus que la moyenne de tous les accidents du travail.
Investir dans des EPI adaptés et assurer leur utilisation adéquate est non seulement une obligation légale mais aussi une mesure proactive pour protéger la sécurité des travailleurs, prévenir les accidents et réduire les coûts liés aux blessures sur le lieu de travail.
Les chutes de plain-pied et de hauteur sont des réalités incontournables sur les chantiers, souvent sous-estimées et pourtant porteuses de conséquences graves. De la diminution de la productivité à l’impact financier significatif sur les entreprises, ces accidents touchent tant le bien-être des travailleurs que la santé économique des sociétés. Il est donc impératif de prendre des mesures préventives efficaces, notamment en investissant dans des équipements de protection individuelle adaptés. En assurant une utilisation adéquate de ces EPI, les entreprises peuvent non seulement respecter leurs obligations légales mais aussi garantir un environnement de travail sécurisé, préservant la santé et la sécurité de leurs employés tout en réduisant les coûts associés aux blessures sur le lieu de travail.