Travailler sur les chantiers comporte des risques majeurs, d’où l’impératif de prendre des mesures préventives, notamment en matière de visibilité. La faible luminosité rend plus difficile la détection des dangers. Les équipements de haute visibilité sont adaptés et assurent la sécurité des travailleurs sur le chantier.
Le travail sur chantier est une activité qui présente de nombreux risques. En effet, les travailleurs évoluent souvent dans des environnements bruyants, encombrés et dangereux. Pour minimiser les accidents, il est impératif de prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en matière de visibilité. C’est pourquoi les équipements de haute visibilité sont obligatoires sur les chantiers. Dans cet article, vous connaîtrez tout sur les équipements haute visibilité : leurs différents types, comment les choisir, comment les porter et pourquoi ils sont si importants pour la sécurité des travailleurs.
Pourquoi porter des équipements de haute visibilité ?
Le port des équipements de haute visibilité est un élément de sécurité pour les travailleurs sur les chantiers, car cela leur permet d’être facilement repérables par les autres travailleurs et les conducteurs de véhicules. Les équipements de haute visibilité sont particulièrement importants dans des conditions de faible luminosité ou lorsque la visibilité est réduite en raison de la pluie, de la neige ou du brouillard. En portant des vêtements haute visibilité, les travailleurs réduisent considérablement les risques d’accidents sur le lieu de travail. De jour, ils permettent d’attirer l’attention ; de nuit, ils aident à la reconnaissance des personnes. Le port d’équipements de haute visibilité permet d’assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers et réduire le nombre d’accidents graves voire mortels.

GILET HAUTE VISIBILITE ORANGE TAILLE UNIQUE
Art. N° M409438999
Fermeture scratchée
2 bandes réfléchissantes cousues de 5cm
ISO 20471
Quels sont les risques ?
Travailler sur un chantier est une activité qui comporte des risques importants. Les travailleurs peuvent être exposés à des accidents de la circulation, des chutes de hauteur, des incendies, des explosions et des blessures liées aux machines et aux outils. Ces risques sont encore plus élevés lorsqu’il fait sombre, ce qui réduit considérablement la visibilité. Les travailleurs peuvent également être victimes d’accidents causés par des véhicules de chantier ou des engins de levage. Il est donc essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers. Cela implique notamment l’utilisation d’équipements de haute visibilité pour permettre aux travailleurs d’être facilement repérables et éviter les accidents.
Quelles sont les obligations ?
Les obligations en matière d’équipements de haute visibilité sur les chantiers sont clairement définies par la loi. Tout employeur est tenu de fournir à ses salariés des équipements individuels de protection, dont les vêtements de haute visibilité font partie. Selon l’article R4321-4 du Code du travail, ces équipements doivent être conformes aux normes européennes en vigueur et adaptés aux conditions de travail. Leur entretien et leur remplacement régulier doivent également être assurés par l’employeur.
Les salariés ont l’obligation de porter ces équipements de manière correcte et visible pendant toute la durée des travaux. Toute infraction à ces règles peut entraîner des sanctions pénales pour l’employeur et une mise en danger de la sécurité des travailleurs. Il est donc impératif que les entreprises respectent scrupuleusement ces obligations légales afin d’assurer la sécurité de leurs employés sur les chantiers.
Comment choisir son vêtement haute visibilité ?
Pour choisir le bon vêtement haute visibilité, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Tout d’abord, le choix doit se faire en fonction du niveau de risque et des conditions de travail. Les travailleurs exposés à des risques élevés doivent opter pour des vêtements offrant une visibilité maximale, tandis que les travailleurs exerçant dans des conditions moins risquées peuvent se contenter de vêtements offrant une visibilité moindre. Il est nécessaire de vérifier la conformité du vêtement aux normes européennes en vigueur (EN ISO 20471). Le niveau de certification dépendra également du niveau de risque et des conditions de travail. Il est recommandé de choisir un vêtement confortable et adapté à la morphologie du travailleur pour éviter tout risque d’accident ou d’inconfort lors de l’utilisation.
La norme
La norme européenne ISO 20471 spécifie les exigences à la conception, aux performances et à la visibilité des vêtements pour un usage professionnel.
Les classes de vêtements
La norme ISO 20471 établit trois classes de vêtements, chacune correspondant à un niveau de visibilité différent.
Classe 1 | Le niveau le plus faible et convient aux environnements peu dangereux où la vitesse des véhicules est faible, comme les parkings ou les zones piétonnes. |
Classe 2 | Le niveau intermédiaire offrant une visibilité supérieure et convient aux environnements plus dangereux tels que les chantiers routiers ou les zones urbaines avec une circulation dense. |
Classe 3 | Le niveau le plus élevé offrant une visibilité maximale pour les environnements très dangereux tels que les autoroutes ou les zones de construction à haute vitesse. Les vêtements de cette classe couvrent une grande partie du corps et comprennent des éléments réfléchissants supplémentaires pour augmenter la visibilité. |
Les vêtements haute visibilité se composent de :

Tissus fluorescents pour la visibilité de jour.

Bandes rétroréfléchissantes pour la visibilité de nuit dans la lumière des phares.
La classe de visibilité est déterminée par la surface de tissu utilisée :
Classe de visibilité | Bandes réfléchissante | Matière fluorescente |
Classe 1 | 0,10 m² | 0,14m² |
Classe 2 | 0,13m² | 0,50m² |
Classe 3 | 0 ,20m² | 0,80m² |
La norme ISO 20471 compose quelques exigences supplémentaires :
Les vêtements de catégorie 3 doivent impérativement envelopper le torse, avec des manches et des jambes longues munies de bandes rétroréfléchissantes.
Le tissu haute visibilité doit être présent sur tous les côtés du vêtement.
Les manches longues des vestes, blouses et parkas, doivent être dotées de deux bandes rétroréfléchissantes, espacées de 5cm.
Comment porter son vêtement haute visibilité ?
Il est important de savoir comment porter correctement ce type d’équipement pour maximiser son efficacité. Il est recommandé de porter le vêtement par-dessus tout autre vêtement, afin d’éviter que les couleurs sombres ne réduisent la visibilité. Il est important de s’assurer que le vêtement est bien ajusté et confortable, sans être trop serré ou trop lâche. Les bandes réfléchissantes doivent être placées de manière à être visibles de tous les côtés, y compris à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Enfin, il est important de maintenir le vêtement propre et en bon état, en évitant les déchirures ou les taches qui pourraient réduire sa visibilité. En suivant ces conseils simples mais importants, les travailleurs peuvent maximiser l’efficacité de leur équipement de haute visibilité et assurer leur propre sécurité sur les chantiers.

Art. N° M40515….
Combinaison résistante
Teneur élevée en coton pour un confort maximal
Bandes réfléchissantes
Clis pour porte-badge – ISO 20471
Le travail sur chantier est une activité à haut risque, qui nécessite une grande vigilance et une attention particulière aux équipements de haute visibilité. La loi oblige les travailleurs à porter des équipements de haute visibilité pour réduire les risques d’accidents sur le lieu de travail. Il existe différents types d’équipements de haute visibilité, mais le choix doit se faire en fonction des besoins spécifiques du travailleur et de l’environnement dans lequel il évolue. Cependant, il ne suffit pas seulement de porter ces équipements pour assurer la sécurité sur le chantier. Il est essentiel de sensibiliser les travailleurs à leur utilisation et de les former à adopter les bonnes pratiques. En fin de compte, la sécurité sur le lieu de travail est l’affaire de tous, employeurs et employés. Il est donc important d’investir dans des moyens d’améliorer la sécurité sur les chantiers, afin de garantir un environnement de travail sûr pour tous.