En France, selon l’étude « Bruit, santé auditive au travail » communiqué par l’association JNA, plus d’un français sur deux souffre de nuisance sonore au travail.
Le secteur du BTP est particulièrement touché par ce phénomène. La résolution de cette problématique se précise de plus en plus, en identifiant l’une des principales sources de bruit dans ce secteur : l’utilisation de machines électroportatives ! Dans cet article, nous examinerons l’impact du bruit sur la santé, puis nous présenterons les moyens d’ajuster son activité en conformité avec le cadre normatif sonore. Enfin, nous présenterons les solutions existantes visant à réduire les risques associés au bruit.
Comprendre l’impact du bruit sur la santé
Le bruit excessif au sein de l’environnement professionnel est un facteur de pénibilité au travail. Les professionnels du bâtiment sont concernés par ce problème avec l’utilisation de machines pour les travaux de construction. Il peut entraîner des répercussions significatives sur la santé auditive, entraînant des problèmes tels que la fatigue auditive, la surdité mais aussi d’autres pathologies.
La fatigue auditive
Elle survient à la suite d’une exposition avec un bruit intense. Cela se traduit par des bourdonnements ou encore des sifflements dans les oreilles. Il y a également une baisse de l’acuité auditive qui est réversible avec du repos adéquat. Cependant, elle peut entraîner d’autres symptômes tels que la difficulté de concentration et l’irritabilité. Les travailleurs exposés de manière fréquente à des environnements bruyants peuvent éprouver une fatigue auditive cumulative.
La surdité
L’exposition à un niveau sonore plus important ou prolongée au bruit entraine la destruction des cellules de l’oreille interne causant la surdité. Cette perte irréversible de l’audition se décompose en 4 stades :
| Stade | Type de surdité | Définition de la perte auditive en décibels |
| 1 | Surdité légère | 20 à 39 décibels de perte auditive |
| 2 | Surdité moyenne | 40 à 69 décibels de perte auditive |
| 3 | Surdité sévère | 70 à 89 décibels de perte auditive |
| 4 | Surdité profonde | Plus de 90 décibels de perte auditive |
Sources : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Le 3e stade est un stade avancé, qui implique une exposition prolongée à long terme au bruit, à des bruits extrêmement forts ou encore à un bruit soudain très intense. Depuis 2006, la surdité est reconnue comme une maladie professionnelle.
Les effets indésirables
Les troubles découlant du bruit sont souvent indirects, affectant plusieurs aspects. Le bruit a le potentiel de perturber la communication verbale, de masquer d’autres sons, et ainsi de réduire la vigilance. Lorsque l’attention se concentre davantage sur le bruit perturbant plutôt que sur les sons essentiels, cela peut être à l’origine de divers problèmes :
La fatigue et le trouble du sommeil
Le bruit constant et fort au travail peut être à l’origine d’un état de fatigue, si le travailleur n’est pas dans la capacité de récupérer totalement durant son sommeil. Cette pathologie peut affecter la productivité et avoir un impact sur leur santé globale.
Le stress
La surexposition au bruit peut provoquer un stress, qui impact la productivité et le bien être des employés. Ce phénomène, amène les collaborateurs dans un sentiment d’anxiété qui peuvent nuire à leur concentration.
A noter :
Selon les études épidémiologiques, les troubles cardiovasculaires, dont l’hypertension, sont plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit.
Ces situations peuvent être indirectement responsable d’accident de travail.
Adapter son activité en tenant compte du cadre normatif
Le cadre réglementaire de la prévention des risques liés à l’exposition au bruit est identique à la prévention des risques professionnels. Il consiste à éviter les risques, les évaluer, les combattre et agir sur les conditions de travail. Cela passe également par la formation des salariés sur les risques et leur prévention. Il faut prioriser la protection individuelle.
A titre d’exemple : Les niveaux sonores générés par les machines électroportatives varient considérablement en fonction du type d’outil. Par exemple, une scie circulaire électrique peut générer entre 85 et 100 décibels (dB), tandis qu’une perceuse électrique peut produire environ 90 dB. Les ponceuses, en fonction de leur type, peuvent également varier entre 85 et 95 dB.
Exemples de durées d’exposition quotidiennes équivalentes
| Niveau sonore en dB(A) | Durée d’exposition |
| 80 | 8 H |
| 83 | 4 H |
| 86 | 2 H |
| 89 | 1 H |
| 92 | 30 Min |
| 95 | 15 Min |
| 98 | 7,5 Min |
Source : INRS
Par exemple, être exposé 8 heures à 80 dB(A) est aussi dangereux que d’être exposé 1 heure à 89 dB(A). On considère qu’un risque est présent pour l’ouïe avec une exposition à des niveaux élevés au bruit de 8h (représentant une journée de travail), l’ouïe est en danger à partir de 80 DB (A).
Comment réduire les risques au travail ?
Dans les métiers du bâtiment, il est difficile de palier à ces bruits. Les machines œuvrant à la construction ainsi que l’assemblage des pièces sont indispensables et émettent du bruit.
Cependant réduire les risques au travail dans les métiers du bâtiment, malgré les défis associés au bruit, est possible. Les machines essentielles pour la construction et l’assemblage émettent inévitablement du bruit, mais des actions peuvent être entreprises pour améliorer cette situation et atténuer la pénibilité au travail.
La première étape consiste à évaluer les risques à la source. La caractérisation d’une émission sonore repose sur des mesures de niveau de puissance et de pression au poste de travail. Les avancées technologiques actuelles offrent des opportunités pour la conception de produits visant à préserver la santé des utilisateurs et à réduire les risques professionnels.
En tirant parti de ces nouvelles technologies, il devient possible d’optimiser les conditions de travail dans le secteur du bâtiment et de promouvoir un environnement professionnel plus sain et plus sécurisé.
Nous pouvons agir sur plusieurs éléments :
- La protection des travailleurs exposés : par le biais d’EPI notamment des casques anti-bruit avec une bonne capacité d’isolation au bruit, et en respectant la réglementation sur la durée de l’exposition et le niveau de bruit.
- L’environnement de travail : En réduisant le bruit à la source, cela passe par les obligations du fabricant. En axant sur la conception de machines silencieuses, et en informant davantage sur le niveau sonore des machines. Il faut également insonoriser les locaux et réduire le bruit au sein de ceux-ci.
- Les machines utilisées : En sélectionnant des machines avec fonctions silencieuses réduisant le bruit. Les fabricants fournissent généralement des spécifications sur le niveau sonore de leurs machines.
- L’entretien régulièrement les machines : Un entretien approprié peut aider à réduire le bruit en garantissant que les pièces de la machine sont en bon état de fonctionnement.

Les solutions existantes chez Würth France
Pour rappel, l’article R4434-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs exposés à un bruit d’une intensité de 80dD(A) des moyens de protection individuelle appropriés.
Il est nécessaire de quantifier l’intensité du bruit afin de recommander une protection adaptée. Les équipements de protection individuelle doivent respecter des normes spécifiques, d’où l’importance de prendre en considération l’indice global d’affaiblissement acoustique qu’offre l’équipement de protection.
| Mesure de l’intensité du bruit | Protection recommandée |
| 85 décibels | SNR* < 20 dB |
| 100 décibels | 20 dB < SNR* < 25 dB |
| 110 décibels | 25 dB < SNR* < 30 dB |
| 130 décibels | SNR* > 30 dB |
SNR : Single Nimber Reach qui est l’indice global d’affaiblissement acoustique
Würth ne cesse d’innover pour vous proposer des produits contribuant à limiter les risques pour votre sécurité et votre santé.
Les produits Würth contribuant à la réduction du bruit :

CASQUE ANTI-BRUIT W3/34
Art. N°0899300354
Valeur d’atténuation SNR 34 dB


DISQUE DIAMANT CANTERO SILENCE
Art. N° 0666763230
Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu’un disque standard