L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) estime que près de 2 millions de travailleurs en France sont régulièrement exposés à des vibrations sur leur lieu de travail par la conduite d’engins et surtout l’utilisation fréquente de matériel électroportatif.
Les machines électroportatives génèrent des vibrations qui rendent fréquemment leur manipulation délicate, parfois même risquée, obligeant les opérateurs à faire des pauses d’autant plus fréquentes lorsque l’outil utilisé émet beaucoup de vibrations.
La vibration des machines est un phénomène bien connu des professionnels travaillant avec des machines électroportatives. Bien que ce soit un effet indésirable, la vibration peut entraîner des conséquences graves sur la santé des travailleurs si elle n’est pas correctement prise en compte. C’est pourquoi il est important de comprendre les risques liés à l’exposition aux vibrations, ainsi que les moyens de les prévenir. Dans cet article, nous allons aborder les différentes caractéristiques des vibrations, les conséquences de la vibration des machines sur la santé, les réglementations en vigueur pour garantir la sécurité des travailleurs ainsi que les solutions proposées pour réduire la vibration.
Comment caractériser les vibrations ?
Les vibrations issues des machines électroportatives sont générées par le mouvement mécanique de ces outils. Elles se propagent des poignées aux bras et aux mains de l’opérateur, et peuvent même affecter d’autres parties du corps en cas d’exposition prolongée.
On distingue deux types d’exposition :
Les membres supérieurs
L’utilisation des machines portatives transmettent des vibrations aux membres supérieurs (notamment aux bras et aux mains). Une exposition régulière peut être à l’origine de plusieurs affections invalidantes comme des tendinites, le syndrome du canal carpien, le syndrome de Raynaud ou des troubles de la sensibilité des doigts. Certaines de ces affections peuvent être reconnue en maladie professionnelle.
L’ensemble du corps
L’utilisation inadaptée des machines portatives ou de plus grandes envergures sont la cause des vibrations qui se transmettent à l’ensemble du corps. L’exposition à des vibrations de fortes intensités peuvent entraîner des risques pour la santé des opérateurs, favorisant notamment les douleurs en partie dorsale.
Les vibrations sont mesurées en unités appelées mètres par seconde au carré (m/s²).
Lorsque l’exposition aux vibrations est quotidienne, elle présente des risques pour la santé du travailleur.

Comprendre les risques pour la santé
Les travailleurs exposés à des vibrations répétitives, comme ceux opérant des machines électroportatives peuvent souffrir de divers problèmes de santé, notamment :
Le syndrome des vibrations mains-bras (HAVS)
La maladie de Raynaud
La maladie de Raynaud est une affection entrainant un trouble de la circulation du sang au niveau des doigts. Cela entraîne des troubles de la sensibilité et de la dextérité.
Trouble du système nerveux
Les vibrations peuvent entrainer des troubles du système nerveux provoquant engourdissements, douleurs et perte de sensibilité. Dans les cas graves, cela peut entraîner une invalidité permanente.
Les troubles musculosquelettiques (TMS)
Les vibrations excessives peuvent contribuer au développement de TMS, tels que tendinites, bursites et douleurs articulaires.
Fatigue et inconfort
Les vibrations peuvent également causer de la fatigue générale et un inconfort, ce qui peut entraîner une diminution de la productivité au travail.
Le cadre normatif encadrant l’exposition aux vibrations
Le Code du travail oblige des employeurs à prévenir le risque vibratoire selon l’outils utilisé. Il tout d’abord fixe des seuils d’exposition journalière :
| Type de vibration | Valeur d’exposition quotidienne d’enclenchant action de prévention (A (8)) | Valeur d’exposition quotidienne maximale (A (8)) |
| Vibration mains-bras (HAV) | 2,5 m/s² | 5 m/s² |
| Vibration corps entier (WBV) | 0,5 m/s² | 1,15 m/s² |
L’employeur doit ensuite calculer le niveau d’exposition totale journalier (nommé « A(8) ») lié aux vibrations induit par la machine et doit :
- Prendre en compte le durée (T) manipulation de la machine par l’utilisateur.
- Prendre en compte le niveau de vibration émis par la machine

Si le résultat de l’exposition journalière « A(8) » devait dépasser 2,5 m/s², des actions de diminution à cette exposition doivent être mis en place par l’employeur.
*Les outils « OSEV mains bras » ou « OSEV ensemble du corps » permettent de calculer ce temps d’exposition maximum pour chaque machine.
Prévenir et limiter les risques liés aux vibrations
Pour limiter les vibrations, il faut d’abord évaluer les niveaux de vibrations quotidiens auxquels les travailleurs sont exposés à partir du niveau d’émission vibratoire et de la durée de l’exposition puis mettre en œuvre des mesures de prévention qui visent à supprimer ou réduire les risques de l’exposition. Cela passe par la réduction de l’effet de transmission des vibrations résiduelles et de la durée de l’exposition. Il faut aussi réduire les cofacteurs (réduire les efforts et protéger du froid).
Sélectionnez des machines de qualité
Optez pour des machines électroportatives de qualité qui sont conçues pour réduire les vibrations autant que possible.
Portez des gants anti-vibrations
Les gants spécialement conçus pour réduire les vibrations peuvent contribuer à protéger vos mains.
Formation et sensibilisation
Assurez-vous que les opérateurs sont formés à l’utilisation sécuritaire des machines électroportatives et sont conscients des risques liés aux vibrations.
Utilisez des outils d’atténuation des vibrations
Certaines machines sont équipées de systèmes de réduction des vibrations pour minimiser les effets sur les opérateurs.
Consultez un professionnel de la santé
Si vous ressentez des symptômes de HAVS ou d’autres problèmes liés aux vibrations, consultez un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement précis.
Les solutions Würth anti-vibrations !
Würth France ne cesse d’innover afin de proposer des produits plus confortables pour la santé de ses clients et limiter les risques au maximum.
Découvrez notre gamme de produits améliorant les conditions de travail.

Art. N° 57070045
Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré

Art. N° 07025571
Système anti-vibrations qui protège les articulations de l’utilisateur et temps de perçage plus courts.

Art. N° 06685031..
Elle dispose d’une bague en caoutchouc qui amortit et réduit les vibrations de la machine lors des opérations de surfaçage.