Qu’est-ce qu’une serrure ?

La serrure est un système de fermeture se manœuvrant soit à la main soit au moyen d’un accessoire généralement amovible de type : clé, béquille … soit à distance par un dispositif technique particulier.

Il est un élément essentiel pour la sécurité des portes pour tout type de locaux.

Il existe :

Deux types de sûreté :

  • La sûreté intégrée : intégrée au bloc de la serrure, elle est non amovible.
  • La sûreté rapportée : on peut la démonter de la serrure, c’est une pièce indépendante (ex : cylindre européen).

Deux types de serrures :

  • Les serrures encastrées que l’on appelle également serrure à larder.
  • Les serrures apparentes et fixées sur la porte se nommant serrure en applique.

Trois types de niveau de fermeture :

  • Les serrures monopoints (un seul point de fermeture)
  • Les serrures multipoints (entre 3 et 5 points de fermetures)
  • Les serrures carénées (5 points ou plus)

Dans un premier temps, penchons-nous sur les deux types de serrure (à larder ou en applique).

Qu’est-ce qu’une serrure à larder ?

La serrure à larder également dite « à encastrer ou à mortaise » est une serrure qui se fixe à l’intérieur d’une entaille (mortaise) pratiquée dans l’épaisseur de la porte.

Celles-ci ont la particularité d’être invisibles, seule la têtière apparait visible de l’extérieur. D’un point de vue esthétique, elles offrent un grand choix de poignées et plaques décoratives.

D’un point de vue pratique, les modèles les plus courants sont parfaitement réversibles par simple retournement du pêne demi-tour sans démontage. Si ce n’est pas le cas, il suffit de se placer du côté ou les paumelles sont apparentes.

⇒ Le sens de la serrure se détermine depuis la pièce à protéger.

Pour mieux comprendre le fonctionnement et les dénominations voici un schéma explicatif des différentes parties d’une serrure à larder :

Quelles sont les différentes fonctions d’une serrure à larder ?

Bec de cane : Se pose sur les portes intérieures et n’a besoin d’aucune protection. Passage libre des deux côtés de la porte. Principalement indiqué dans les cuisines, séjour, salle à manger …
Référence : 1961 435 476

Clé L : appelée aussi pêne dormant et demi-tour, s’utilise principalement sur des portes de service, de bureau ou de chambre.
Référence : 1961 435 478

Clé I : appelée aussi pêne dormant et demi-tour, s’utilise principalement sur des portes de service, de bureau ou d’entrée. Seule la forme de la clé change par rapport à une serrure en clé L.
Référence : 1961 435 481

Bec de cane à condamnation :  se pose sur des portes devant être condamnées de l’intérieur. Exemple : Porte de toilettes ou de salle de bain.
Référence : 1961 435 477

½ Tour hotel : Oblige l’utilisation de la clé pour ouvrir. Exemple : local poubelle, local vélo …
Référence : 1961 435 492

  • Pêne dormant : que l’on appelle également à gorge, se pose sur des portes devant toujours être condamnées. Ces portes n’ayant pas de poignées, elles ne peuvent être ouvertes qu’avec la clé. Exemple : Local technique.
  • Mentonnet (pour les portes coulissantes), à rouleau (pour les portes à usage intensifs type magasin, accès toilette) ou encore à crochet (pour porte coulissante ou porte à pivot), etc.

Passons à la seconde typologie de serrure qui nous intéresse également. Les serrures en applique.

Qu’est-ce qu’une serrure en applique ? 

La serrure en applique ou serrure apparente est une serrure qui se pose sur la façade de la porte.  En effet, le boitier reste apparent. Il s’adapte à toutes les portes et est relativement facile à poser. Elles existent aussi bien en modèle horizontal que vertical.

La serrure en applique est la plus polyvalente du marché et s’adapte aussi bien aux portes de garages ou de jardins qu’aux portes ne disposant pas d’une épaisseur suffisante pour accueillir une serrure à larder. Le seul inconvénient que nous pourrions lui reprocher est son manque d’esthétisme de par son boitier apparent.

On peut choisir ce type de serrure pour une porte ancienne ou traditionnelle ou tout simplement remplacer une serrure en applique qui ne fonctionnerait plus.

Important :  Ces serrures concernent principalement deux marchés :

  • La 1ere pose
  • Le remplacement à l’identique ou l’amélioration de la 1ere pose

Pour mieux comprendre le fonctionnement et les dénominations voici un schéma explicatif des différentes parties d’une serrure en applique :

À fouillot :

À tirage :

Les différents types d’ouverture 

Les serrures en applique s’adaptent au type d’ouverture. En effet, celle-ci pourra être :

  • Sur la gauche ou sur la droite
  • En poussant ou en tirant

Avec une ouverture qui pourra s’effectuer :

  • Par tirage : en tirant le doigt à tirage
  • A fouillot : en y insérant une poignée ou une béquille dans le carré

Il existe plusieurs fonctions pour une serrure. Celles-ci vous ont été précédemment évoquées.

Pour rappel, chez Würth, nous aurons à notre gamme pour les serrures en applique les fonctions suivantes :

  • Clé L
  • Clé à gorge
  • A profil européen
  • A cylindre rond avec clés protégées

Enfin, lorsque vous avez choisi votre type de serrure, il est important de savoir si vous souhaitez une sécurité monopoint ou multipoints. C’est ce que nous allons voir ci-dessous.

Serrures multipoints ou monopoint ?

Que vous choisissiez une serrure à larder ou en applique, celles-ci peuvent être monopoint ou multipoints.

Définition :

  • Une serrure monopoint ou appelée également serrure de sûreté comme son nom l’indique ne possède qu’un seul point de fermeture. D’ailleurs, il est aujourd’hui très rarissime de monter des serrures avec un seul point de fermeture / monopoint sur les portes.

Pour information d’un point de vue assurance habitation, il est même plus que conseillé d’avoir un 2eme point de fermeture pour sécuriser ses biens. Il s’agit principalement d’un marché pour un remplacement à l’identique.

  • La serrure multipoints permet de n’avoir qu’un seul point de commande. Elle comprend généralement 3 ou 5 points d’ancrages différents. Il est donc possible de fermer une serrure de sureté avec une seule clé et en une fois.

A titre d’information, nous utilisons principalement les serrures à 3 ou 5 points pour les portes d’entrée ou encore les portes blindées.

Enfin, sachez que la serrure carénée est une serrure spécifique multipoints intégrée et ayant une résistance aux infractions encore plus importante qu’une multipoints.

N’oubliez pas également nos accessoires permettant d’avoir 2 points de fermeture complémentaire, pour plus de sécurité ou tout simplement pour avoir des garnitures de porte améliorant ainsi l’aspect esthétique de votre porte extérieure.