La saison estivale se termine, il est temps de proposer à vos clients l’entretien hivernage moto, lors de leur prochain passage au garage. En effet, il est important de prendre quelques précautions avant de stocker les véhicules à 2 roues afin d’éviter les mauvaises surprises au printemps. Vos clients vous en seront reconnaissants !
Proposer le pack hivernage à vos clients, un service additionnel !
Découvrez notre gamme de produits Würth destinés à l’entretien des motos :
1 – Nettoyage de la moto
Il faut profiter du fait que la moto de votre client soit à l’arrêt pour une durée déterminée pour proposer un nettoyage de fond en comble. En effet, il ne faudrait pas laisser du sel, de la crasse ou de la rouille endommager la carrosserie pendant l’hivernage.
2 – Vidange de l’huile
Cette mise à l’arrêt est le moment idéal pour vidanger l’huile car des acides nuisibles pour le moteur peuvent être créés par une huile sale. Il faudra également changer le filtre lors de la remise en route du deux roues.
3 – Regraissage de chaine
Il faut également profiter de cette immobilisation pour chouchouter la chaine : il faut la nettoyer correctement, la re-graisser et vérifier l’usure du kit chaine.
4 – Entretien des pièces d’usure
L’hivernage est le moment idéal pour penser à vérifier toutes les pièces qui ont tendance à s’user tout au long de l’utilisation d’un deux roues. C’est le moment opportun pour prendre soin des caoutchoucs, graisser toutes les pièces qui en ont besoin et cirer les zones peintes. De manière générale, il est important de vérifier les niveaux de tous les liquides.
5 – Consignes de stockage
Si vous ne proposez pas le remisage, rappelez lui d’entreposer sa moto dans un lieu sec, plat et stable et si possible sans trop de passages afin d’éviter tout risque de renversement.
N’oubliez pas également de leur repréciser ces différences :
- Moto à injection électronique : faire le plein et laisser la batterie en charge.
- Moto à carburateur : vider le réservoir et ranger la batterie au chaud.