Le commencement d’une activité hors du commun
NAVYA est une entreprise technologique française spécialisée dans le développement de solutions de mobilité innovantes, intelligentes et durables. NAVYA développe des véhicules électriques autonomes, sans conducteur, qui sont destinés au transport intelligent des personnes et des biens.
Ces véhicules autonomes, indépendants de toute infrastructure, permettent de révolutionner la mobilité des citadins et la productivité des employés sur sites privés. En 2014, Christophe Sapet créé NAVYA et lance en 2015, l’ARMA, premier véhicule 100 % autonome et électrique de série. En seulement 3 ans, NAVYA a déployé plus de 45 véhicules dans le monde et transporté plus de 180 000 passagers à ce jour. La création de la société NAVYA est issue de la fusion de ses deux passions : le numérique et l’automobile, l’une permettant la maîtrise des enjeux de la partie logicielle et l’autre la résolution des problématiques matérielles.
Aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’année 2017, l’Esplanade de la défense va elle aussi accueillir le tout premier service expérimental de navettes autonomes et électriques. Cette technologie ayant déjà fait ses preuves à l’international est donc en circulation depuis juillet sur Paris également.
Une société atypique et innovante
C’est une société atypique et innovante car elle a réussi à commercialiser le premier véhicule de série qui soit totalement autonome (véhicule autonome de niveau 5). La navette NAVYA est à la pointe des technologies driverless, grâce à son intelligence et capteurs : Lidars, caméras stéréovision, Antenne GNSS, odomètre et centrale inertielle.
Ce type de véhicule est une véritable innovation de rupture car il va changer les habitudes des usagers au quotidien. NAVYA est en train de révolutionner l’industrie de la mobilité. On parle de mobilité intelligente car ses produits répondent aux enjeux majeurs auxquels sont confrontés les villes et sites privés en matière de transport tels que le service sur le premier et dernier kilomètre, la pollution, l’engorgement des villes (embouteillages, circulation, stationnement …).
Aujourd’hui, NAVYA rassemble une équipe de plus de 140 personnes avec des ingénieurs et innovateurs expérimentés sur les sites de Villeurbanne (Siège), Vénissieux (Usine) et Paris (R&D). L’ensemble des véhicules sont assemblés à Vénissieux, près de Lyon. De plus, d’ici la fin de l’année, une nouvelle usine NAVYA sera inaugurée à Saline dans l’Etat du Michigan aux USA afin de développer l’activité sur le marché nord-américain.
Une collaboration avec Würth
Depuis décembre 2015, NAVYA collabore avec Würth France et notamment avec son commercial François Du Puy Montbrun. Il est l’interlocuteur principal, de la passation de commande jusqu’au suivi et à la livraison de la marchandise. Avec l’offre globale proposée par Würth France, NAVYA s’approvisionne régulièrement en matériel d’atelier pour le site de production, en outillage, en petits consommables ainsi qu’en équipements de protection individuelle pour les équipes.
NAVYA profite des nombreux avantages qu’offre une collaboration avec Würth, à savoir la livraison rapide de plus de 45 000 références d’outillage et d’équipement professionnel. De plus, le commercial est toujours disponible, ce qui constitue un avantage supplémentaire en cas de besoins urgents.